工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在考虑将 TPS92641用于他们的新产品。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问
TPS92641数据表指出其中一个特性是500:1模拟调光。
500:1 是什么意思?
我了解到 、这款器件能够控制500步的输出电流。
但为什么该阶跃数最多为500?
TPS92641是否能够以1000:1控制输出电流?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在考虑将 TPS92641用于他们的新产品。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问
TPS92641数据表指出其中一个特性是500:1模拟调光。
500:1 是什么意思?
我了解到 、这款器件能够控制500步的输出电流。
但为什么该阶跃数最多为500?
TPS92641是否能够以1000:1控制输出电流?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
尊敬的 Kazuya:
500:1表示模拟调光比、即通过 IADJ 引脚进行模拟调光时最大输出电流与最小输出电流的比值。 该比率不仅与 IC 本身有关、还与详细应用条件有关。
根据一般应用条件和设计良好的外部电路元件、该器件通常可以实现500:1的值。
在某些情况下、您甚至可以实现更高的模拟调光比(可能为1000:1)、但 当输出电流 极小时、调光线性度会非常差。
此致、
Steven
尊敬的 Kazuya:
[报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463301/tps92641-question-about-500-1-analogue-dimming/5617767 #5617767"]根据客户提供的信息、他们没有使用较低的电流范围。 所以它们不关心较低的电流线性度。
在这种情况下、TPS92641是否能够以1000:1阶跃或更多级控制 LED 模拟电流? (例如、在 Imax =5A 的情况下、5mA 阶跃或更小)
[报价]在这种情况下、我认为 TPS92641可以以<= 1/1000步长控制 LED 模拟电流。
此致、
Steven
尊敬的 Kazuya:
我比预期的要早回到办公室:)
问
在1000:1模拟调光等较高比率的情况下、为什么灰度越低电流线性度越差?
他们想知道设计更好产品的原因。
原因是否来自连接到 IADJ 引脚的内部电平放大器的失调电压?
主要原因是误差放大器(EA)的输入失调电压。
此致、
Steven