This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:。500:1模拟调光 Δ Σ

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463301/tps92641-question-about-500-1-analog-dimming

器件型号:TPS92641

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS92641用于他们的新产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


TPS92641数据表指出其中一个特性是500:1模拟调光。

 500:1 是什么意思?
我了解到 、这款器件能够控制500步的输出电流。
但为什么该阶跃数最多为500?
TPS92641是否能够以1000:1控制输出电流?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    500:1表示模拟调光比、即通过 IADJ 引脚进行模拟调光时最大输出电流与最小输出电流的比值。 该比率不仅与 IC 本身有关、还与详细应用条件有关。

    根据一般应用条件和设计良好的外部电路元件、该器件通常可以实现500:1的值。

    在某些情况下、您甚至可以实现更高的模拟调光比(可能为1000:1)、但  当输出电流 极小时、调光线性度会非常差。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    根据客户提供的信息、他们没有使用较低的电流范围。 所以它们不关心较低的电流线性度。

    在这种情况下、TPS92641是否能够以1000:1阶跃或更多级控制 LED 模拟电流? (例如、在 Imax =5A 的情况下、5mA 阶跃或更小)

    再次感谢 Yo、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463301/tps92641-question-about-500-1-analogue-dimming/5617767 #5617767"]

    根据客户提供的信息、他们没有使用较低的电流范围。 所以它们不关心较低的电流线性度。

    在这种情况下、TPS92641是否能够以1000:1阶跃或更多级控制 LED 模拟电流? (例如、在 Imax =5A 的情况下、5mA 阶跃或更小)

    [报价]

    在这种情况下、我认为 TPS92641可以以<= 1/1000步长控制 LED 模拟电流。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的及时回复。

    我收到了客户的另一个问题、如下所示。

    请您给我您的答复吗?

    [问题]
    500:1模拟调光有多大的线性度?
    换言之、关于模拟调光500:1的线性误差有什么标准?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    抱歉、 对于该"1:500"调光比、没有特定的线性量值。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    您还有其他有关模拟调光线性的问题吗?
    客户有以下问题。


    在1000:1模拟调光等较高比率的情况下、为什么灰度越低电流线性度越差?
    他们想知道设计更好产品的原因。
    原因是否来自连接到 IADJ 引脚的内部电平放大器的失调电压?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我比预期的要早回到办公室:)


    在1000:1模拟调光等较高比率的情况下、为什么灰度越低电流线性度越差?
    他们想知道设计更好产品的原因。
    原因是否来自连接到 IADJ 引脚的内部电平放大器的失调电压?

    主要原因是误差放大器(EA)的输入失调电压。

    此致、

    Steven