This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018 ILIM

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466341/lp5018-lp5018-ilim

器件型号:LP5018

工具与软件:

使用条件:
在 VCC = 5V 时使用
工作环境为85°C

数据表中 ILIM 的说明指出其提到120mA。
如果驱动 LED 的总电流为120mA、这是否可以接受?
如果超过120mA、可能会出现什么样的问题?
如果总电流超过120mA、是否可以在提供热辐射解决方案的情况下使用 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    我们不建议在120mA 输出电流下工作的 LP5018。 该规格仅显示了电流吸收能力。

    请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、我们可以讨论是否有适合您的其他设备。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared .感谢你的答复.
    那么、我能否理解75mA (典型值)的总电流会满足规格要求? 如果可能、我想在90mA 周围使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    实际上、建议 LP5018为每通道使用最大35mA。

    您能接受将3个通道连接在一起吗? 或者、请告诉我您想要使用多少个 LED、并提供更详细的应用信息。 我将帮助您找到最适合您的选择。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用来自 OUT0-OUT5的6个端口、每个端口都具有15mA、约90mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    如果您可以接受并联输出、我认为没有问题。 但是、由于 LP5018每通道可以支持最大35mA、因此我建议您可以使用来自 OUT0~OUT2的3个端口来满足90mA 要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在设计中控制6个 LED。
    如果规格没有问题、 我将计划对 OUT0到 OUT5使用6个端口、每个端口具有15mA、总共约90mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    如果您的意思是每个 LED 使用15mA、那么我想您只能为6个 LED 使用6个端口。 但是、如果您是指每个 LED 使用90mA、那么我认为您可以为1个 LED 使用18个端口和每3个端口。 希望能回答您的问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jared  

    >如果您的意思是15mA 每指示灯,我想您只能使用6个端口的6个 LED

    感谢您的回答。
    我从您的回答中理解到、在规格范围内可以接受使用90mA TOTAL。

     我想、"典型值"和"最大值"之间的范围是一个有用的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将以2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望很高兴您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    还有其他问题吗? 我想我们已经做到了。

    BR、Jared