This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:TPS61196-Q1外部 MOSFET PD 计算

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468196/tps61196-q1-tps61196-q1-external-mosfet-pd-calculation

器件型号:TPS61196-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家!

您能否分享用于计算外部开关 MOSFET 功率耗散的公式或参考? 因此、我们可以选择具有更好性能和成本的合适 MOSFET (低 SW 损耗和导通)。  

我在数据表中没有看到有关 MOSFET 损耗计算(导通和 SW 条件)的参考或特定部分。

感谢您的支持!

谢谢!

Johnson John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年、我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    由于 MOSFET 损耗与 MOSFET 密切相关、您可以向 MOSFET 供应商核实、因为它对控制器的主要影响是开关时间和导通时间。 您可以在数据表中找到它。

    为了便于计算,它可以被看作是 TON*TON+VHEAD*FSWITCH IL 对于传导损耗,对于开关损耗,它应该是 toff IL。