This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:如果存在负载、则充电不会开始。

Guru**** 2386500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756EVM, BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469035/bq25756evm-charging-does-not-start-if-the-load-is-present

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756、BQ25750

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在会测试 BQ25756EVM、他们发现如果电池为空且存在负载、充电将无法开始。

是否正常运行? 或者我会错过什么吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    当负载存在且无电池时、BQ25756EVM 可能处于涓流充电模式。 涓流充电仅提供≈μ A 150mA 的充电电流。

    客户可以使用 I2C 设置 EN_PRECHG=0和 EN_TERM=0、这将允许 BQ25756在不存在电池的情况下提供输出电压。

    请告诉我这是否会改善行为。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    1、我对表达感到困惑。 空电池意味着不需要电池、而只需要电池的电压处于切断状态。

    2.我的客户希望使用独立模式进行测试。 您能为我介绍一下这种情况吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    以下是我的客户提供的更多信息。

    -电池结构: 4S3P, LiFePO4.

    -完全放电的实际电压: 11.3V(但 BMS 切断电池如果完全放电,所以测量的电池组电压为0V)。

    -如果 BMS 不切断电池,充电正在顺利进行。

    -如果负载不存在,充电(包括预充电)进行良好,即使电池组电压为0V。

    -负载水平不是固定的。 (0.1A 至4A、均有相同症状。)

    -如果蓄电池为0V 且负载存在,充电器无法进入预充电状态。

    -我的客户以独立模式使用 BQ25756、而不是 I2C。

    此致、

    蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    明白了。 感谢您提供新信息。

    如果负载不存在、那么 BQ25756电压是否会升高?

    0.1A 至0.4A 的负载足以在充电器达到终止电流后使 BQ25756进行涓流充电。

    由于 BMS 负责处理电池切断问题、因此客户可能会设置 EN_TERM=0、因此 BQ25756永远不会终止。 然后、BQ25756电压无法回到涓流充电区域。 这是否对客户起作用?

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    如果负载不存在、那么 BQ25756电压是否会升高? ->是的,充电正常进行。

    是的、我可以请求设置 EN_TERM=0并向客户查看结果、但我的客户最终想使用具有独立模式的 BQ25756、而不是 I2C 控制。 所以、我认为您应该建议另一个适用于独立模式的解决方案。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    感谢您的澄清。 我有3个建议的解决方案。

    1.客户可以将 VBAT 上的电容增加100µF 或者更多吗? 充电器终止后、额外的电容将减慢 VBAT 下降速度、并应允许 BQ25756再次开始充电。

    2.如果无法添加额外电容、那么在 BQ25756终止时、客户能否依赖电池来支持负载?

    3.客户可以使用 BQ25750。 BQ25750具有直接电源路径。 因此、当插入 VAC 时、VAC 将为系统负载供电并为电池充电。 当移除 VAC 时、系统负载将由电池供电。

    请告诉我这些解决方案中的任何一种是否适合客户。

    此致、
    埃森·加洛韦