请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A57EVM-081 主题中讨论的其他器件: TPS7A57
工具与软件:
您好!
并联设计"TPS7A57EVM-081" https://www.ti.com/tool/TPS7A57EVM-081 显示三个并联"TPS7A570"、以在0.75V 下提供13.5A 电流。
是否可以添加第4个或第5个并联器件来提供~20A (0.75V)的电流?
谢谢!
Owen