This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57EVM-081:并联其他器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57EVM-081, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469839/tps7a57evm-081-paralleling-additional-devices

器件型号:TPS7A57EVM-081
主题中讨论的其他器件: TPS7A57

工具与软件:

您好!

并联设计"TPS7A57EVM-081" https://www.ti.com/tool/TPS7A57EVM-081  显示三个并联"TPS7A570"、以在0.75V 下提供13.5A 电流。

是否可以添加第4个或第5个并联器件来提供~20A (0.75V)的电流?

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我的理解是、这是可以做到的。 我们的并联 LDO 专家一直到明天才离开办公室、所以我会等到他回到办公室再交给他。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    是的、您可以根据需要并行添加任意数量的。  我们的内部设计具有5个并联 TPS7A57、可提供高电流和低噪声。  我们的客户希望并行设计多达7个这样的器件、从而获得超过25A 的超洁净、高性能线性电源。  0.75V 下的20A 不会是问题。  

    您可以回复并告诉我们什么是最终应用(正在供电的东西以及任何其他关键要求)、这将帮助我们进行未来的产品开发和产品定义。  如果您愿意、我们还可以帮助您进行原理图审阅或布局审阅。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢!

    Stephen