This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:更改 I2C 默认地址时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464377/tps6521905-issue-with-changing-the-i2c-default-address

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219、、 USB2ANY

工具与软件:

您好!

我使用 TPS65219 EVM-SKT、我使用适用于 Windows 的独立 TPS65219 GUI。  以下是我浏览过的步骤、但新地址未保存。

当 GUI 连接到 EVM-SKT 时、我按下 EN_PB、I2C 地址为0x30 (地址0x26、0x30)。  在 GUI 的"Register Map"上、我为地址0x26 I input 31选择"Deferred Write"、为地址0x34 I input (下拉列表中的 Custom Program CMD)选择0x0A。  然后、点击"Write All Registers"。   GUI 与 EVM-SKT 失去连接。  下电上电后、GUI 会连接、但地址为0x30。

或者我从初始化状态执行相同的上述过程并获得相同的结果。

请提供有关在我计划使用两个 TPS6521905器件时更改 I2C 地址的分步说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    很抱歉,我们在美国国庆节星期一不营业。 我们今天会进行回复。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    尝试时、请确认您正在使用 TPS6521905器件。

    有关 NVM 重新编程、请参阅以下文档第23页。 请按照"Programming"选项卡中概述的步骤让新的 NVM 设置生效。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf?ts = 1737482456232&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS6521905

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    感谢您的答复。   

    我一直在遵循 TPS65219编程指南、并且我已验证 EVM-SKT 板内有 TPS6521905 PMIC。

    1.编程指南未指定 更改 I2C 地址时 PMIC 应处于的状态

    2.我已经尝试了初始化,和状态

    3.我假设我必须在 Register Map 选项卡的右上角选择" Deferred Write"、否则、GUI 会失去与电路板的连接、并且我无法在寄存器0x34中写入0x0A。  e2e.ti.com/.../TPS6521905_5F00_I2C_5F00_ADDR_5F00_CHANGE.docx

    在随附的文档中,您将看到三张图像,初始 I2C 地址/内容,新地址,最后将两个寄存器写入 NVM。

    同样、我采取的步骤如下:

    1.为板通电,按下按钮使 PMIC 处于开启状态。  读取所有寄存器。

    2.在"register map"选项卡的右上角、将 Immediate Write 更改为 Deferred Write

    3.将0x31写入新的 I2C 地址、并查看0x26寄存器是否更新为0xB1 (更改前为0xB0)

    4.点击地址0x34,并在域视图中为 USER_NVM_CMD[3:0],从下拉菜单中选择 CUST_PROG_CMD

    5.在 Register Map 选项卡上、点击 Write All Registers、或转到 NVM Programming 选项卡、然后点击"NVM Programming"。  GUI 与电路板断开连接。  无法通过在 GUI 中点击左下方的"Connect/Disconnect"图标来建立连接。

    6.重新启动电源, GUI 连接,读取所有寄存器,I2C 地址恢复到30。

    您是否能够看到上述详细步骤有任何问题?   

    我的另一个问题是: 如果我有两个具有不同 I2C 地址的 PMIC、那么在两个器件都加电并且 I2C 地址不同的情况下、如何引导 GUI 与每个器件进行通信?

    我正在等待你的答复来解决这个问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢您的详细说明。 我想我知道这里发生了什么问题。

    根据寄存器0x26描述、每当您写入该寄存器以更改器件地址时、它都会立即做出反应、这意味着所有后续读取/写入都将使用新的器件地址进行通信。

    因此、我建议不要推迟对所有需要完成的寄存器更改的写入和写入、而应立即写入0x26并执行 NVM 编程。

    对器件进行下电上电并检查器件是否开始与新器件地址通信。

    关于2 PMIC 通信、通信始终从器件地址开始、因此即使多个器件位于同一总线上、一次也只能与1个器件进行通信。

    Sathish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、

    我注意到您是从"Register Map"选项卡中执行此操作的。

    为了方便起见、我建议您按照"NVM Programming"选项卡中的步骤操作、这将使该过程无缝进行。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    为了定义我的当前设置: 我只有一个由 USB 供电的 EVM-SKT、任何输出都无负载。  我们的计划是在卡上使用两个 PMIC、并将微控制器连接到两个 PMIC 的 I2C 总线、每个 PMIC 具有不同的地址。  但对于该测试、我仅使用 EVM-SKT、其中包含一个 TPS6521905。   

    根据您使用立即写入的建议、我立即将一个新地址(0x31)写入 GUI 的"Register Map"选项卡中的寄存器0x26 [6:0]、它会立即断开与 EVM-SKT 的连接。  (与 TPS65215EVM 具有相同的行为)。  下电上电后、内容为0x30。

    对于使用 GUI 的 NVM 编程选项卡的其他建议、我必须将 Write as Deferred (如果 GUI 不会断开连接)、在"Register Map"选项卡中更改地址、然后导航到"NVM Programming"选项卡、"Recycle Power"、关闭/重新打开 GUI、GUI 连接到默认地址0x30。

    请拿一个 EVM 电路板并自己试一试、或者我们也可以设置团队呼叫并且我能将我的屏幕与你分享。 (我想我们当地的 TI FAE 将安排这次电话会议)。

    但一旦我可以成功地为其中一个 PMIC 分配一个新地址、我计划使用 TPS65219 GUI、并将两个 EVM-SKT 板连接到 PC 的2个 USB 端口。  GUI 是否能够与 EVM-SKT 和 PMIC 一次与一个器件进行通信?  您在 GUI 中的何处更改或引导 GUI 以与一个 EVM-SKT 或另一个 EVM-SKT 通信?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、

    我实际上自己进行了测试、并且能够将器件地址从0x30更改为0x31。

    如前所述、根据寄存器0x26说明、GUI 必须处于延迟写入模式(其他情况下、它将按预期断开通信)。

    在运行状态下上电后、转至 NVM 编程选项卡、点击步骤1、然后点击步骤2、再转至寄存器映射选项卡、将寄存器0x26从0x30更改为0x31、然后返回至 NVM 编程选项卡、并点击步骤4 (NVM 编程)。 更改寄存器0x26内容后、请勿尝试读取和寄存。

    下电上电、现在您可以使用地址0x31与器件进行通信。

    在我们下午1点会议之前尝试一下、如果您能够成功对设备进行编程、请告诉我。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    昨天,你说写必须是 "立即"。

    我尝试了您今天的建议。  仍然无法保存新地址。

    您说您实际尝试过它、是否关闭了 GUI、关闭了电路板、重新启动了 GUI、使电路板进入运行状态并读取 I2C 地址寄存器?  我再次获得0xB0。

    谢谢!

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、

    我目前正在调查此问题。 正如我在调用期间提到的、GUI 没有 I2C 地址更改选项、写入的目的是与固定地址0x30通信、因此我们无法使用 NVM 刻录对不同的地址进行编程。

    关于同一总线上有不同 I2C 地址的2个 PMIC 的其他问题、当可以选择在 GUI 中更改 I2C 地址时、您可以将其更改为0x30或0x31、并与不同的 PMIC 进行通信。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stathish,

    您是否会更新 GUI、以便用户能够从独立 GUI 更改 I2C 地址?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、

    当然、我已经开始与我们的软件团队合作进行所需的更新。 我们将在向公众发布之前对其进行测试、发布可能需要一周的时间。 但是、我要确保通过 NVM 刻录来更改 I2C 地址能够正常工作、并且我已使用 USB2ANY Explorer 进行了验证。 我不确定您是否想要尝试、如果您有权下载该可执行文件、请告诉我。

    或者、如果您可以使用 I2C 与器件进行通信、您可以将器件置于运行状态、并按照 NVM 编程选项卡上的 I2C 命令烧录新的 I2C 地址。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    我今天弄乱了 Javier 的消息、今天出现的 GUI 2.0更新实际上打破了在 NVM 中设置新电压的障碍。  我必须还原到版本1.0.1。

    当您和您的团队更新 I2C 地址的 NVM 烧录过程时、我要指出另一个粘滞项、即将 PMIC 设置为 Multi_PMIC 模式。   在一些板上、我在进入工作状态后立即设法进行了更改。  如果您可以尝试这样做、请告知我、您需要监控 DVM 或示波器上的 GPIO 测试点。  我必须多次尝试才能使其进入多 PMIC 模式。

    至于 I2C 地址和新可执行文件的修复、我等到官方发布。   

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    很抱歉出现了所有问题、但我向我们的软件团队确认、版本2.0在 WIP (不应该在 TI.com 上发布)、因为他们正在进行必要的更改。

    关于 Multi_PMIC、如数据表中所述、它需要在"初始化"状态下完成(单击 NVM 编程页面上的步骤1)。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    在我们对 GUI 进行必要更改以对器件的不同 I2C 地址进行编程期间、感谢您的等待。

    正如我在调用期间提到的、GUI 缺少一个 I2C 地址字段、因此出现了问题。 现在、我们修复了该问题、请从以下位置下载最新的 GUI 版本。

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/TPS65219_GUI/ver/1.0.2/

    以下是对 I2C 地址进行 NVM 编程的步骤。

    1.打开设备电源并进入活动状态

    2.将"Register Map"页面上的寄存器写入设置为 Immediate write (默认选项)

    3.转到"NVM Programming"选项卡并按照步骤1和步骤2进行操作

    4.对于步骤3、转到"Configuration - NVM Fields"选项卡、在"PMIC status"下、使用下拉菜单将"Register Map I2C Addr"更改为新值(例如0x31)

    5.在上述步骤之后 GUI 将会失去通信,这是预期的行为。

    6.接下来、在顶行菜单 Options -> Device I2C Address 下、将其更改为在上面的步骤4 (0x31)中设置的新器件地址

    7.这将建立 GUI 通信。

    8.作为最后一步,转到 NC<编程选项卡,然后点击 NVM 编程按钮。 这会将新值刻录到器件中。

    9、重启设备电源

    10。建立与 GUI 的硬件连接后、转到首行菜单"Options"->"Device I2C Address"、并将其更改为新值(0x31)、从而开始使用新地址与器件通信。

    请尝试一下、如果刻录过程成功或遇到任何问题、请告诉我。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TPS65219_GUI_1.0.2时、上述手动过程有效。   在生产环境中、当所有寄存器都由.CSV 或.JSON 文件加载时、I2C 地址如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    请注意、写入 I2C 地址寄存器会立即生效。

    因此、我建议写入所有需要的 NVM 寄存器、最后将 I2C 地址寄存器写入一个新值、然后将器件地址更改为新地址、并完成 NVM 编程过程。

    Sathish