主题中讨论的其他器件:TPS65219、、 USB2ANY
工具与软件:
您好!
我使用 TPS65219 EVM-SKT、我使用适用于 Windows 的独立 TPS65219 GUI。 以下是我浏览过的步骤、但新地址未保存。
当 GUI 连接到 EVM-SKT 时、我按下 EN_PB、I2C 地址为0x30 (地址0x26、0x30)。 在 GUI 的"Register Map"上、我为地址0x26 I input 31选择"Deferred Write"、为地址0x34 I input (下拉列表中的 Custom Program CMD)选择0x0A。 然后、点击"Write All Registers"。 GUI 与 EVM-SKT 失去连接。 下电上电后、GUI 会连接、但地址为0x30。
或者我从初始化状态执行相同的上述过程并获得相同的结果。
请提供有关在我计划使用两个 TPS6521905器件时更改 I2C 地址的分步说明。
谢谢你。