主题中讨论的其他器件: BQ76922、 BQ40Z50
工具与软件:
各位专家、您好!
选择其中一个 BQ4050 和 BQ76922 用于机器人真空吸尘器电池组 pjt。
虽然一个是监测计 IC、另一个是监测器 IC、但如果您有这两种 IC 的比较表材料、请告诉我吗? 客户还处在早期阶段、仍在考虑不同的特性、并未确定要使用哪种 IC、因此他们要求对这两种 IC 进行比较。 我已经尝试了一个简短的表格,但我不确定哪些功能应该添加,哪些 不应该添加。
提前感谢您的帮助和支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
选择其中一个 BQ4050 和 BQ76922 用于机器人真空吸尘器电池组 pjt。
虽然一个是监测计 IC、另一个是监测器 IC、但如果您有这两种 IC 的比较表材料、请告诉我吗? 客户还处在早期阶段、仍在考虑不同的特性、并未确定要使用哪种 IC、因此他们要求对这两种 IC 进行比较。 我已经尝试了一个简短的表格,但我不确定哪些功能应该添加,哪些 不应该添加。
提前感谢您的帮助和支持。
Anthony、您好!
感谢您的反馈!
BQ4050似乎具有以下所有特性、但 BQ76922是否也具有所有这些特性(可能除了电量监测)? 我 和客户讨论过、他们知道这两款 IC 是不同的、他们只是希望根据下面的特性进行比较。
特性:4节电池、OVP、UVP、OCP、OTP、 短路、高侧 FET 驱动器、 电池平衡、保险丝熔断、通信、 电量监测
谢谢你。
此致、
Jade
尊敬的 Jade:
您是否知道为什么 BQ4050成本如此低、甚至低于许多监控 IC?
我无法谈论器件的价格、但是在这里联系我们产品营销团队的人员可以提供更多见解。
[报价 userid="530561" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468576/bq4050-comparison-table-between-bq76922-bq4050/5642082 #5642082"]另外、下表是否正确?

我相信从高层层面来说、我会联系我们的监测团队、从他们这边确认这一点。 可以通过发布新主题并将 bq76922作为器件型号来完成此操作。
此致、
Anthony