This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ76922和放大器之间的比较表;BQ4050

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ76922, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468576/bq4050-comparison-table-between-bq76922-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ76922BQ40Z50

工具与软件:

各位专家、您好!

选择其中一个  BQ4050 和  BQ76922 用于机器人真空吸尘器电池组 pjt。

虽然一个是监测计 IC、另一个是监测器 IC、但如果您有这两种 IC 的比较表材料、请告诉我吗? 客户还处在早期阶段、仍在考虑不同的特性、并未确定要使用哪种 IC、因此他们要求对这两种 IC 进行比较。 我已经尝试了一个简短的表格,但我不确定哪些功能应该添加,哪些 不应该添加。

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我认为我们对这两款器件没有任何直接的比较材料。 但是、 了解客户的期望可以更深入地了解哪一个更适合其应用。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的反馈!

    BQ4050似乎具有以下所有特性、但 BQ76922是否也具有所有这些特性(可能除了电量监测)? 我 和客户讨论过、他们知道这两款 IC 是不同的、他们只是希望根据下面的特性进行比较。

    特性:4节电池、OVP、UVP、OCP、OTP、  短路、高侧 FET 驱动器、 电池平衡、保险丝熔断、通信、  电量监测

    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    与监视器相比、bq4050将使用更深入的算法来完成其电量监测计算。 此外、我将研究 bq40z50、因为它使用 Impedance Track 算法、bq4050使用 CEDV 算法。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    非常感谢您的反馈。 我也向他们介绍了 BQ41x50、但他们目前正在寻找成本非常低的解决方案。

    您是否知道 BQ4050为什么成本如此低、甚至比许多监控 IC 更低?

    另外、下表是否正确?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    您是否知道为什么 BQ4050成本如此低、甚至低于许多监控 IC?

    我无法谈论器件的价格、但是在这里联系我们产品营销团队的人员可以提供更多见解。

    [报价 userid="530561" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468576/bq4050-comparison-table-between-bq76922-bq4050/5642082 #5642082"]

    另外、下表是否正确?

    [报价]

    我相信从高层层面来说、我会联系我们的监测团队、从他们这边确认这一点。 可以通过发布新主题并将 bq76922作为器件型号来完成此操作。

    此致、

    Anthony