This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TUSB1046EVM 拉高电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TIDA-050012, TUSB1046EVM, TPS65987D, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TIDA-050012TUSB1046EVM、、TPS65988、TPS65987、 TPS25751

工具与软件:

我有一项与 TUSB1046EVM 类似的设计要求、另一项要求是在电流为3A 时提供9V 和15V 电压。  我想我是否可以通过编辑 TPS65987D 来添加此功能、使其与 USB-C-PD-DUO-EVM 源板(TIDA-050012)类似、并将可变直流/直流转换器添加到 PP_HV2引脚?

USB-C-PD-DUO-EVM 已缺货。  是否 更换 USB-CPD-TKT-EVM?  我没有在上面看到接收板。

我的理解是 TPS65987DDH 和 DDJ 为 NRND、我应该使用 DDK。  是这样吗?

TPS65987和 TPS65988之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage "]据我所知、TPS65987DDH 和 DDJ 为 NRND、我应该使用 DDK。  正确吗?

    除非您的应用需要显示端口、否则应考虑使用 TPS25751。

    https://www.ti.com/interface/usb/type-c-and-power-delivery/overview.html

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage TPS65987与 TPS65988有何区别?

    TPS65987是单端口器件、TPS65988是双端口器件。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、我的应用需要 DisplayPort、因此我要 根据第一个问题修改 TUSB1046EVM 上的 TPS65987D 电路。

    我不确定应该使用哪款 TPS65987D 芯片进行设计? DDH 和 DDJ 并不说 NRND、而是认为我看到另一篇 E2E 文章 声称在新设计中使用 DDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我们的 TPS65987D 和 TPS65988系列产品(DH、DJ、DK)都是传统产品、支持有限、无法再满足最新合规性规格。 我们正在更新这些产品页面、以反映当前的产品合规性缺陷。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage "]我假设我可以通过编辑 TPS65987D 来添加此功能、使其与 USB-C-PD-DUO-EVM 源板(TIDA-050012)类似、并将可变直流/直流转换器添加到 PP_HV2引脚上?

    有。  是的。 我假设您不需要支持按钮来动态更改所提供的 PDO、并且可能具有包含所需 PDO 的单一静态配置。 即、您不会在 GUI 中使用虚拟配置。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要按钮来动态更改 PDO 输出。   如果从供电方广播了更高电压、TPS65987D 应该不会在没有按钮的情况下切换到请求的受电方电压。  我不确定 GUI 中的虚拟配置是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 GUI 和 PD 的配置。  看到配置后、概念将更加清晰。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将 TIDA-050012的项目文件发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、没有意识到该工具已经预先加载了 TIDA-0520012项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您可以通过选择"New"->"TPS65987DDH"来访问项目文件。  您将在那里看到 Source 板选项。  

    进入项目后、您将看到虚拟设备(1-3):

    对于每个虚拟器件、您将看到唯一调整后的寄存器是 Transmit Source Capabilities (传输拉电流能力):

    它是通过 GPIO 进行控制的:

    由于您没有使用 GPIO、因此可以删除 GUI 中的事件、然后将传输源功能从虚拟设备3移动(复制)到设备1选项卡。  复制传输源功能后、您可以移除虚拟设备:

     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS65987DDH_5F00_TIDA_5F00_050012_5F00_Source_5F00_Board_5F00_v6_5F00_1_5F00_4.pjt

    此处是根据上述说明修改的文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/modified.pjt

    此致、

    Chris