主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
您好!
跟进此主题: e2e.ti.com/.../5559941
电池仍然不平衡、根本没有变化、甚至不是很小。 根据状态标志、会启用电芯均衡。 是否有任何限制? 例如、当两节电池之间的差值 V 超过该值时、是否不允许进行平衡?
谢谢!
BR、
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
跟进此主题: e2e.ti.com/.../5559941
电池仍然不平衡、根本没有变化、甚至不是很小。 根据状态标志、会启用电芯均衡。 是否有任何限制? 例如、当两节电池之间的差值 V 超过该值时、是否不允许进行平衡?
谢谢!
BR、
Martin
尊敬的 Adrian:
这些是 Gauge 中的日志和数据存储文件
e2e.ti.com/.../6567.datamemory.gg.csve2e.ti.com/.../0272.ImbalanceTest2.log
感谢您的支持!
BR、
Martin
Martin、您好!
我在日志文件中看到这是一种非常奇怪的行为。 我建议将固件升级到 R5版本。 由于您有 gg 文件、因此您有数据存储器参数的记录、以便您可以进行更改以匹配以前的设置。 完成这些更改后、我将在电池上完成一个完整的放电和充电周期。
以下是 R5固件版本的链接: dr-download.ti.com/.../bq40z50R5FirmwareBundle-5.05-windows-installer.exe
此致、
Adrian
Adrien、您好!
我已将其重新打开多次、还通过 USB 断开并重新连接了 EV2400。 信息在仪表板上保持不变。
我已经重新加载/比较了数据存储器内容。 Gasgauging 平板电脑中有一些与 Ra Table 更新和 Life cycle 选项卡中的更新: 


什么让人困惑的是"全部 FW 运行时",我认为这将在固件更新后设置为0,但这可能是正常的(?)
我已经比较了最后一个日志(固件更新后记录的)和一个较旧的日志。 在这两个文件中、固 件版本均为 BQZ 固件版本= V2_08_BLD50...
我也尝试将固件更新到 Nex 版本2.11、但问题是相同的。 我不知道该电量监测计是否需要解封、但我尝试了它的密封、解封和完全访问权限。 我还发送了复位命令、但没有任何变化。
我还能尝试什么?
谢谢!
BR、
Martin