This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2电芯均衡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464079/bq40z50-r2-bq40z50-r2-cell-balancing

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

 

 跟进此主题: e2e.ti.com/.../5559941

电池仍然不平衡、根本没有变化、甚至不是很小。 根据状态标志、会启用电芯均衡。 是否有任何限制? 例如、当两节电池之间的差值 V 超过该值时、是否不允许进行平衡?

 

谢谢!

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    您能否发送新的日志文件以及电量计中的当前 gg 文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您需要哪种日志文件?
    休息时间的充放电周期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    是的、请完全放电、休息5小时、充满电、然后再休息5小时。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这些是 Gauge 中的日志和数据存储文件

    e2e.ti.com/.../6567.datamemory.gg.csve2e.ti.com/.../0272.ImbalanceTest2.log


    感谢您的支持!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ImbalanceTest.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    请允许我花点时间来查看数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    只需附加一个新日志、上面显示您要求的确切周期。
    我们在循环之前手动完成了细胞球化、但我们保留了它们之间的一些差异、以查看平衡是否会启动 in.e2e.ti.com/.../ImbalanceTest3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我在日志文件中看到这是一种非常奇怪的行为。 我建议将固件升级到 R5版本。 由于您有 gg 文件、因此您有数据存储器参数的记录、以便您可以进行更改以匹配以前的设置。 完成这些更改后、我将在电池上完成一个完整的放电和充电周期。

    以下是 R5固件版本的链接: dr-download.ti.com/.../bq40z50R5FirmwareBundle-5.05-windows-installer.exe

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!
    我使用下载的电量监测计固件更新了该固件。 该应用程序保存了"操作成功执行"。
    但是、程序数据字段没有变化!

    是这样吗?

    我再次开始了充放电循环。

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    对 srec 编程后、需要重新打开 BQStudio。 然后、您应该会看到该信息更新。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!  
    我已将其重新打开多次、还通过 USB 断开并重新连接了 EV2400。 信息在仪表板上保持不变。
    我已经重新加载/比较了数据存储器内容。 Gasgauging 平板电脑中有一些与 Ra Table 更新和 Life cycle 选项卡中的更新:





    什么让人困惑的是"全部 FW 运行时",我认为这将在固件更新后设置为0,但这可能是正常的(?)

    我已经比较了最后一个日志(固件更新后记录的)和一个较旧的日志。 在这两个文件中、固 件版本均为 BQZ 固件版本= V2_08_BLD50...

    我也尝试将固件更新到 Nex 版本2.11、但问题是相同的。 我不知道该电量监测计是否需要解封、但我尝试了它的密封、解封和完全访问权限。 我还发送了复位命令、但没有任何变化。

    我还能尝试什么?

    谢谢!

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    几次尝试后、更新就能正常工作。 Update Status 为0、因此我再次从学习周期开始。

    是否有可能从旧黄金映像导入 Ra 表? 或者我必须再次执行该循环吗?

    谢谢!

    BR、

    Maritn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    是的、您应该能够直接从旧版本的 FW 复制 Ra 表和 QMax 值。 完成此操作后、您可以手动将更新状态改回0x0E。 我会引用您之前发送给我的 gg 文件、以便了解要为其设置哪些值。 这可以在 Bqstudio 的数据存储器部分中完成。

    此致、

    Adrian