This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:如何配置具有延迟的复位输出

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459428/tps3703-how-to-config-reset-output-with-latency

器件型号:TPS3703

工具与软件:

尊敬的 Expert:

原理图如下所示:

我的客户希望将复位输出延迟配置为200ms、然后将 C2670更改为62nF。  

但是、更改 C2670后、复位输出为低电压电平、这是异常情况。 同时、CT 仅为几百 mV。 当它们移除 C2670和 TPS3703时、输出正常、CT 为3.3V。

配置复位延迟的正确方法是什么?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    听起来客户正在将 CT 引脚接地短路并进入锁存模式。 通常、此应用建议使用陶瓷 X5R 电容器。 您知道他们在使用什么类型的电容器吗? 此外、他们还可以仔细检查在安装电容器时 CT 引脚是否未接地短路

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    它们对  CT 引脚的电容器使用 GRM033R61C683KE84D。 它是一个 X5R 陶瓷电容器。

    仔细检查后、CT 引脚未短接至 GND。

    下面是 CT 引脚的波形。添加 C2670时、存在充电现象:

    您可以帮助检测问题根源吗?

    谢谢。此致、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、  

    我必须运行一些测试、我将在13年1月1日星期一为您提供结果

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待收到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    您能否仔细检查所用探头的阻抗。 我已使用10M 探头与1M 探头运行测试、1M 探头正在导致器件进入锁存模式。

    10m 探头:

    1M 探针:

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、

    他们不使用探针来测试 CT、然后复位输出仍为低电平。

    我看到您的第一个 pic 是正常的、 您是否将电容器添加到了 CT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    这两张图片都使用 TPS3703EVM 上的33nF 电容器进行了测试、这给了我100ms 的延迟。 这两张图片之间的唯一区别是所使用的探头。 为了使复位失效、电容器必须充电至1.15V。  

    从您提供的波形来看、电容器的充电电压不一致。 你知道这段时间会发生什么情况吗?

     

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、

    断电和上电时的充电电压会出现不一致的情况。

    我向客户申请了 EVM 以进行进一步测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何更新、请告诉我。

    Jesse