Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
工具与软件:

我已使用 BQ76952为低侧开关实现了以下电路、但面临以下问题。
在给定主电源14V 的情况下、当放电 MOSFET (QDSG)关断时、PACK-处出现12V 的漏电压、因此充电 MOSFET (QCHG)不导通、因为我要生成5V 的栅极电压来驱动 MOSFET。
如果放电 MOSFET 在 PACK-电压上、则电压为0V、因此我可以控制充电 MOSFET。 当放电 MOSFET 关闭时、就会出现问题。
Pack -ve 处出现电压的原因可能是什么?
我还看到 Batt+和 Pack -ve 之间有电容器。 在其中使用0.1uF 电容器的目的是什么?