This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:充电 MOSFET 源的漏电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469997/bq76952-leakage-voltage-at-charging-mosfet-source

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我已使用 BQ76952为低侧开关实现了以下电路、但面临以下问题。

在给定主电源14V 的情况下、当放电 MOSFET (QDSG)关断时、PACK-处出现12V 的漏电压、因此充电 MOSFET (QCHG)不导通、因为我要生成5V 的栅极电压来驱动 MOSFET。

如果放电 MOSFET 在 PACK-电压上、则电压为0V、因此我可以控制充电 MOSFET。 当放电 MOSFET 关闭时、就会出现问题。

Pack -ve 处出现电压的原因可能是什么?

我还看到 Batt+和 Pack -ve 之间有电容器。 在其中使用0.1uF 电容器的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    发生这种情况时是否连接了负载? ‘"GND"基准位于电池负极、则当 DSG FET 关断时、DSG FET 位于 GND、PACK-可通过负载电阻拉至 PACK+。 系统在此状态下将无法充电、充电 FET 也可以通过 VBAT 的栅极电压关断。 如所示 图1-3. 放电 FET 关断、连接负载 低侧 FET 的 更多详细信息应用手册。

    BAT 和 PACK 之间的电容器用于提供 ESD 保护。  

    此致、
    Alexis