This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL:多个漏洞和/或烦恼

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467416/usbcpd-application-customization-tool-multiple-bugs-and-or-annoyances

器件型号:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
主题中讨论的其他器件: TPS26750EVM

工具与软件:

我正在尝试使用 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 配置 TPS26750EVM、我注意到了多个故障。

首先、工具中有一个函数、在连接 EVM 后它会自动连接到 EVM。 存在始终连接到第一个端口(顺序最低)的错误。 当我连接 EVM 时、它显示为 COM8、但工具尝试连接至 COM3、顺序最低、这也是加载工具时的默认设置。 此错误不仅使此功能没用、而且还必须断开并重新连接端口、这比仅仅连接端口花费的时间更长。

工具频繁超时也非常恼人。 当长时间不在工具中执行任何操作时(例如在测量某项内容时)、工具会超时、并且所有按钮都会被禁用(灰显)。 这会使您处于无法保存(导出)当前配置的状态、但您必须重新加载页面才能再次使用该工具。 所以你失去了所有的进度,从 你上次保存.

配置源 PDO 时、有两个错误。 第一个问题是、PPS PDO 的配置电流有时是错误的。 例如、我将 PPS PDO 配置为5-21V 和3A。 在将其上传到工具并使用 power-Z KM003C 检查发送的 PDO 时、最大电流显示为9.4A。 或者在为其配置5A 时、电流在分析仪中显示为11.4A。 它始终是第一个 PPS PDO、当使用多个 PPS PDO 时、第二个始终没问题。

另一个"错误"(如果名称正确)是指源 PDO 的顺序。 "Verify PDO"应验证 PD 是否按照 USB-PDO 规范的6.4.1.4规定的顺序正确。 顺序为:

  1. vSafe5V
  2. 固定 PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排序
  3. 电池电源 PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排列
  4. 可变电源(非电池) PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排列
  5. SPR AVS APDO、按最低电压到最高电压排序
  6. PPS APDO、 按从最低电压到最高电压的顺序排序

"Verify PDO"(验证 PDO)功能错误地对其排序。 例如、当使用5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A 和 PPS PDO 5-21V/3A 时、该工具会尝试将 PPS PDO 置于15V/3A 和20V/3A 之间、这没有意义、因为它应该保持在最后位置。

到目前为止、我注意到的最后一个错误是、我不能将"Load Step"设置为500mA / us、而只能设置为150mA / us。 技术参考手册规定这应该是可行的。  

所有这些都是错误,还是某些用户错误(错误40 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    感谢您联系我们!

    我正在对此进行调查、并将在星期四之前向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    感谢您的反馈。  

    1-可以在 GUI 的"Options -> Serial Port Configuration"中选择 EVM 端口、而无需断开并重新连接端口。

    2- 我建议使用本机应用(请参阅 TPS26750EVM 用户指南中 有关如何下载的第3节)。 本机应用程序不会频繁超时。  

    3-  

    [quote userid="637687" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467416/usbcpd-application-customization-tool-multiple-bugs-and-or-annoyances 当配置源 PDO 时、有两个错误。 第一个问题是、PPS PDO 的配置电流有时是错误的。 例如、我将 PPS PDO 配置为5-21V 和3A。 在将其上传到工具并使用 power-Z KM003C 检查发送的 PDO 时、最大电流显示为9.4A。 或者在为其配置5A 时、电流在分析仪中显示为11.4A。 它始终是第一个 PPS PDO、当使用多个 PPS PDO 时、第二个始终没问题[/QUOT]

    您能否提供此行为的 json 文件以及 Power-Z 日志?  

    4-  

    [quote userid="637687" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467416/usbcpd-application-customization-tool-multiple-bugs-and-or-annoyances。 "Verify PDO"应验证 PDO 是否按照 USB-PDO PD 规范的6.4.1.4规定的顺序正确。[/QUOT]

    是的、您的理解是正确的。 这是一个已知错误、将在下一个 GUI 版本中得到解决。  

    5-  

    [quote userid="637687" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467416/usbcpd-application-customization-tool-multiple-bugs-and-or-annoyances 到目前为止我注意到的最后一个错误是、我不能将"加载步骤"设置为500mA /我们、而只能设置为150mA /我们。 技术参考手册规定这应该是可行的[/报价]

    正确。 我们目前仅广播150mA 选项。 我将考虑在下一个版本中添加500mA 选项。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.该工具忽略设置中选择的端口,并在连接新端口时始终尝试连接到最低端口。 例如、在对 EVM 进行下电上电时、我会断开编程电缆、然后重新连接。 然后、该工具尝试在连接 COM8时连接到 COM3、我在选项中选择了该连接。

    2、感谢提示,我一定忽略了这种可能性。 这很好。

    3.这是配置文件和 power-Z 日志:e2e.ti.com/.../tps26750_2D00_wrong_2D00_pps_2D00_current.zip

    此致、
    Joel Rupp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    1. 该工具会忽略设置中选择的端口、并在连接新端口时始终尝试连接到最低端口。 例如、在对 EVM 进行下电上电时、我会断开编程电缆、然后重新连接。 然后、该工具尝试在连接 COM8后连接到 COM3、我在选项中选择了该连接。[/QUOT]

    我还没有看到这个问题。 我已经看到选择了备用 COM 端口、但在"Options->Serial Port Settings"中更改它似乎总是可行的

    我进行了一些测试、看到当我设置 TPS26750EVM 并将其连接后、断开连接它会触发 GUI 进入"硬件断开连接"状态、并且在重新插拔时、GUI 会尝试连接到不正确的 COM 端口。

    我可以使用上述设置轻松地设置正确的 COM 端口、但看起来好像选择了正确的 COM 端口、这有点令人困惑。

    这是重新连接后"Serial Port Config"菜单的屏幕截图。 您可能认为这是连接到 COM4 (TI)的、但出于某种原因它实际上是连接到 COM7的。 (我在底部看到连接至 COM7的连接状态消息)。 我只能在"Serial Port Config"菜单中选择 COM4 (TI)并点击"OK"、然后看到连接状态更新、以便连接到 COM4。

    很遗憾、这看起来确实是一个错误、因此我会联系团队看看是否可以在未来版本的 GUI 中解决该问题。

    3. 以下是配置文件和 power-Z 日志:tps26750-wrong-pps-current.zip

    我将您的配置加载到了一个 EVM、然后 在我的末端复制了测试 您是否有任何其他 PPS 受电设备或任何其他 PD 分析仪?

    我还看到 PowerZ 在我的终端显示9.4A、但当我串联 TotalPhase PD 分析仪时、它报告的 PPS 电流与 PowerZ 报告的 PPS 电流不同。

    我使用3种不同的分析仪进行了测试、均报告为3A、因此这似乎是 PowerZ 问题。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢彻底的调查克里斯托弗。

    COM 端口问题一直在驱动我坚不可摧、所以至少值得注意的是、它现在被转发给开发团队、并且可能在将来得到解决。

    很遗憾、我只有 Power-Z 分析仪、但我可能会找到另一个 PPS 器件来尝试、然后我会告诉您。 同时、我会将此问题转交给 power-Z、因为它似乎正在结束、而不是您的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我现在将关闭此主题帖、但如果您需要其他支持、可以随时重新打开或提交新主题帖。

    谢谢。此致、

    Chris