主题中讨论的其他器件: TPS26750EVM
工具与软件:
我正在尝试使用 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 配置 TPS26750EVM、我注意到了多个故障。
首先、工具中有一个函数、在连接 EVM 后它会自动连接到 EVM。 存在始终连接到第一个端口(顺序最低)的错误。 当我连接 EVM 时、它显示为 COM8、但工具尝试连接至 COM3、顺序最低、这也是加载工具时的默认设置。 此错误不仅使此功能没用、而且还必须断开并重新连接端口、这比仅仅连接端口花费的时间更长。
工具频繁超时也非常恼人。 当长时间不在工具中执行任何操作时(例如在测量某项内容时)、工具会超时、并且所有按钮都会被禁用(灰显)。 这会使您处于无法保存(导出)当前配置的状态、但您必须重新加载页面才能再次使用该工具。 所以你失去了所有的进度,从 你上次保存.
配置源 PDO 时、有两个错误。 第一个问题是、PPS PDO 的配置电流有时是错误的。 例如、我将 PPS PDO 配置为5-21V 和3A。 在将其上传到工具并使用 power-Z KM003C 检查发送的 PDO 时、最大电流显示为9.4A。 或者在为其配置5A 时、电流在分析仪中显示为11.4A。 它始终是第一个 PPS PDO、当使用多个 PPS PDO 时、第二个始终没问题。
另一个"错误"(如果名称正确)是指源 PDO 的顺序。 "Verify PDO"应验证 PD 是否按照 USB-PDO 规范的6.4.1.4规定的顺序正确。 顺序为:
- vSafe5V
- 固定 PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排序
- 电池电源 PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排列
- 可变电源(非电池) PDO、按从最低电压到最高电压的顺序排列
- SPR AVS APDO、按最低电压到最高电压排序
- PPS APDO、 按从最低电压到最高电压的顺序排序
"Verify PDO"(验证 PDO)功能错误地对其排序。 例如、当使用5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A 和 PPS PDO 5-21V/3A 时、该工具会尝试将 PPS PDO 置于15V/3A 和20V/3A 之间、这没有意义、因为它应该保持在最后位置。
到目前为止、我注意到的最后一个错误是、我不能将"Load Step"设置为500mA / us、而只能设置为150mA / us。 技术参考手册规定这应该是可行的。
所有这些都是错误,还是某些用户错误(错误40 )?