This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:使用 UCC24624实现输出负载为9kw、输出电压为48V 的次级侧同步整流

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468966/ucc24624-use-ucc24624-for-secondary-side-synchronous-rectification-with-output-load-9kw-and-output-voltage-48v

器件型号:UCC24624

工具与软件:

你(们)好
我们目前正在 次级侧使用二极管整流、现在我们要移至同步整流。输出负载为9KW、输出电压为48V。我可以使用 UCC24624吗?












  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    是的。 您需要使用外部 RC 来利用 VDD 引脚上的内部钳位。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。





    请提供一些相关的支持文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    虽然效率不高、但您可以使用齐纳二极管从外部对其进行钳位。 最高效的方法是使用 TPS7A44。 这是一款可耐受65V 电压的超低 Iq 稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我在变压器中有一个辅助绕组、在初级侧、它是全桥 LLC。我为什么不能使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    此配置是否有任何设计或原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    只要电压低于 VDD 绝对最大额定值、就可以完美地工作。

    此致、