请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 工具与软件:
嗨、团队:
我们使用一个可作为 GPIO 或 PWM 进行控制的引脚来控制 LED 驱动器。
当我们将其驱动为 IO 并设置为高电平时、连接显示器时、驱动器的输出电压约为12V。
但当我们使用 PWM 进行驱动时、输出电压在5V 和12.6V 之间变化-因此我的显示屏会一直打开和关闭。
下面是我们使用的电路。

谢谢!
Baghiya