This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 调光问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469948/tps61165-pwm-dimming-issue

器件型号:TPS61165

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用一个可作为 GPIO 或 PWM 进行控制的引脚来控制 LED 驱动器。

当我们将其驱动为 IO 并设置为高电平时、连接显示器时、驱动器的输出电压约为12V。

但当我们使用 PWM 进行驱动时、输出电压在5V 和12.6V 之间变化-因此我的显示屏会一直打开和关闭。

下面是我们使用的电路。

谢谢!

Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baghiya:

    PWM 频率是多少?

    BR

    Patrick