This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5724-Q1:在发送 GS 数据和 GLCK 的过程中发送数据时出现端点错误

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469418/tlc6c5724-q1-facing-error-while-sending-the-data-in-sending-gs-data-and-glck

器件型号:TLC6C5724-Q1

工具与软件:

我们正在 以菊花链方法使用3个 TLC6C5724-Q1 IC、其中400KHz 的 SPI 频率和 GCLK 的频率也为400kHz、同时在 SPI 中发送 GS 数据。错误引脚变为低电平、大多数指示器开启、但我尝试仅开启1个 LED。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该电阻还以2.4K 连接到 IREF。

    序列、我发送数据
    1. VCC 开启
    2.错误清除  
    2.全局重置
    3. FCDCBC 写入
    4. GS 数据发送
    5.发送 GCLK  
    6. FCDCBC 写入  

    在第5步中、我的错误引脚变为低电平、大部分 LED 打开  


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我们的专家目前正在农历新年假期的办公室外。 她将在2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您可以详细说明如何发送 GS 数据吗? 您只希望24*3个 LED 中的一个 LED 打开吗?  

    这是 TLC6C5724-Q1.e2e.ti.com/.../TLC6C5724_2D00_Q1-EVM-Programming.pptx 的标准设置

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gracie Guo:
    感谢您的答复。
    是的、我去打开第一个 IC 的第一个开关。
    发送108字节 GS 数据、其中107字节的值为153 (0x99)。 将所有字节剩余为0。
    恰好在第9个 GCLK 脉冲错误引脚处变为低电平、并且在读取 SID 数据时、所有输出都会以1的形式发送 LSD2。 和 LSD1分别表示 R6、R7、G6、G7、B5 B6、B7。  
    您能否提供更多详细信息、说明为什么设置 LSD 以及我们需要为此问题检查哪些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    这是正确的行为。

    在某些情况下、用户可能需要在第9个 GCLK 之前关闭输出通道以禁用输出通道、或在第 N 个 GCLK 上打开输出通道以获得更高的亮度。 LOD_LSD 故障的报告如表6所示。
    用户可以根据 GS 寄存器的设置值忽略故障。

    如果您不希望 ERR 持续下拉至低电平、则可以使用 LED_ERR_MASK 并通过软件监控 LOD/LSD。

    BR、Gracie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gracie:

    但所有指示灯在错误是低电平时接通如何解决它。 如果这是一个正常的行为,为什么所有的 LED 亮起. 请帮助识别该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    这当然是异常的。 您可以 向我展示 GS 数据和 LATCH 信号波形吗? 您是否可以通过更改所需 LED 的 GS 数据来更改亮度?

    BR、Gracie