工具与软件:
我们正在 以菊花链方法使用3个 TLC6C5724-Q1 IC、其中400KHz 的 SPI 频率和 GCLK 的频率也为400kHz、同时在 SPI 中发送 GS 数据。错误引脚变为低电平、大多数指示器开启、但我尝试仅开启1个 LED。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们正在 以菊花链方法使用3个 TLC6C5724-Q1 IC、其中400KHz 的 SPI 频率和 GCLK 的频率也为400kHz、同时在 SPI 中发送 GS 数据。错误引脚变为低电平、大多数指示器开启、但我尝试仅开启1个 LED。
尊敬的 Gracie Guo:
感谢您的答复。
是的、我去打开第一个 IC 的第一个开关。
发送108字节 GS 数据、其中107字节的值为153 (0x99)。 将所有字节剩余为0。
恰好在第9个 GCLK 脉冲错误引脚处变为低电平、并且在读取 SID 数据时、所有输出都会以1的形式发送 LSD2。 和 LSD1分别表示 R6、R7、G6、G7、B5 B6、B7。
您能否提供更多详细信息、说明为什么设置 LSD 以及我们需要为此问题检查哪些数据?
尊敬的 Murali:
这是正确的行为。

在某些情况下、用户可能需要在第9个 GCLK 之前关闭输出通道以禁用输出通道、或在第 N 个 GCLK 上打开输出通道以获得更高的亮度。 LOD_LSD 故障的报告如表6所示。
用户可以根据 GS 寄存器的设置值忽略故障。
如果您不希望 ERR 持续下拉至低电平、则可以使用 LED_ERR_MASK 并通过软件监控 LOD/LSD。

BR、Gracie