This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:使用理想二极管并联两节电池/电池(2P1S)

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469114/lm66100-using-ideal-diodes-to-parallel-two-batteries-cells-2p1s

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件:TPS63900

工具与软件:

您好!

我们有一个电池供电的传感器器件、此器件由采用并联配置的两节 AA 原 LiSOCl2 (3.6V)电池供电。 我们使用 TPS63900作为主电源 IC、由于终端用户可能会误置电池、因此为每个电芯串联了肖特基保护二极管。 我们希望通过两个理想二极管来提高此设计的效率。

从我所提供的各种理想二极管(ORing 解决方案)的数据表中可以看出、这些解决方案通常用于主电源/备用电源场景。 在这种情况下、不同的可用输入(例如、3.6V 备用电池和5V 主电源)的输入电压往往不同。 我还了解到、这些理想的二极管/ORing 解决方案并不是真正适用于电压非常接近、甚至可能完全"锁定"断开电源的 ORing 输入。 随着电池的电池电压相互收敛、两个电池的电池电压预计大致相同。

我的用例有没有解决方案:以最高效率(3.6V、< 500mA)并联两节原电池、同时提供极性反转保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogier:

    您的理解是正确的、我们的控制器主要用于主要/次要用例。

    当两节原电池并联时、反向电流可能不会停止。 很遗憾、我们没有适合您用例的解决方案。

    此致、

    Shiven Dhir