Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 主题中讨论的其他器件:TPS63900
工具与软件:
您好!
我们有一个电池供电的传感器器件、此器件由采用并联配置的两节 AA 原 LiSOCl2 (3.6V)电池供电。 我们使用 TPS63900作为主电源 IC、由于终端用户可能会误置电池、因此为每个电芯串联了肖特基保护二极管。 我们希望通过两个理想二极管来提高此设计的效率。
从我所提供的各种理想二极管(ORing 解决方案)的数据表中可以看出、这些解决方案通常用于主电源/备用电源场景。 在这种情况下、不同的可用输入(例如、3.6V 备用电池和5V 主电源)的输入电压往往不同。 我还了解到、这些理想的二极管/ORing 解决方案并不是真正适用于电压非常接近、甚至可能完全"锁定"断开电源的 ORing 输入。 随着电池的电池电压相互收敛、两个电池的电池电压预计大致相同。
我的用例有没有解决方案:以最高效率(3.6V、< 500mA)并联两节原电池、同时提供极性反转保护?