主题中讨论的其他器件: LM5155
工具与软件:
您好!
我已经使用 IC BQ24725ARGRR 设计原型板。
我提供12V 输入、但无法获得所需的输出、
输入:12VDC (+12VDC_JACK)
输出:在1V 至10V 之间持续变化(+12 VDC_BAT)
ACDRV 网络(ACDET):0.9V
请查找附件中的原理图。
- 问题:
- 我尚未使用 I2C 对 IC 进行编程、 就像从 TI 收到的一样。
- 我是否需要使用 I2C 对 IC 进行编程以获得输出和电池充电?
- 原理图是否正常?
- 我是否需要更改原理图中的任何内容?
- 我已添加电池2S、但电池未充电。
- 我已经增加了400mA 的负载、但对输出电压没有任何影响、在1V 到10V 之间仍然连续变化。
请尽早提供您的建议以解决此问题。
此致、
Alpesh
e2e.ti.com/.../6740.BQ24725A.pdf