This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:无输出电压、为电池充电

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468813/bq24725a-no-output-voltage-charging-the-battery

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

您好!  

我已经使用 IC BQ24725ARGRR 设计原型板。

我提供12V 输入、但无法获得所需的输出、

输入:12VDC (+12VDC_JACK)

输出:在1V 至10V 之间持续变化(+12 VDC_BAT)

ACDRV 网络(ACDET):0.9V

请查找附件中的原理图。

  • 问题:
    • 我尚未使用 I2C 对 IC 进行编程、 就像从 TI 收到的一样。
    • 我是否需要使用 I2C 对 IC 进行编程以获得输出和电池充电?
    • 原理图是否正常?
    • 我是否需要更改原理图中的任何内容?
    • 我已添加电池2S、但电池未充电。
    • 我已经增加了400mA 的负载、但对输出电压没有任何影响、在1V 到10V 之间仍然连续变化。

请尽早提供您的建议以解决此问题。

此致、

Alpesh

e2e.ti.com/.../6740.BQ24725A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh

    [报价 userid="29065" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468813/bq24725a-no-output-voltage-charging-the-battery "]
    • 我尚未使用 I2C 对 IC 进行编程、 就像从 TI 收到的一样。
    • 我是否需要使用 I2C 对 IC 进行编程以获得输出和电池充电?
    [报价]

    这不是独立器件、您将需要一个主机控制器来使用 SMBus 编写充电电压和充电电流。 这也是仅降压充电器、因此您不能有12V 输入/输出。 电池电压需要低于输入。  

    我建议查看我们的器件目录找到符合您要求的器件: https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Christian、您好!

    感谢您的意见。

    我们将尝试对电池的充电电压和充电电流进行编程。

    在这里、我将向 IC BQ24725ARGRR 施加12V 电压并使用该  电压为电池充电、然后将该 IC BQ24725ARGRR 的输出提供给 LM5155、从而通过 IC BQ24725ARGRR 输出生成12VDC、这是实际条件。

    对此有什么问题或建议吗?

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh

    如果蓄电池电压低于输入电压、总降幅低于1.5-2V、则应正常工作。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢《输入》。

    很好、因为我的输入电压是12V、我使用的是2S 电池、所以电池的总电压低于输入电压时、总电压是8.4V (4.2*2)。

    此致、

    Alpesh