This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:反馈信号分压器电阻值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457923/lm51521-q1-feedback-signal-voltage-divider-resistance-value

器件型号:LM51521-Q1

工具与软件:

大家好、我正在开发环路响应数学模型、所以想知道是否有人可以帮助处理反馈信号分压器(如下面的红色框中所示)的电阻值。  

此致、

Jayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayal:

    顶部反馈电阻器与底部反馈电阻器之比为19:1。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢冯吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、freg、

    感谢您的电阻比、您能为我提供实际的电阻值吗?

    此致、

    Jayal Pansuriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayal、

    您能解释一下为什么需要这些值吗? 我建议使用快速入门计算器来检查环路响应: SLVRBL6计算工具| TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    感谢您的反馈、

    我已经在使用 LM5152 Excel 计算工具。 但是、我将在 MathCAD 中进行 WCCA、因此实际的顶部和底部反馈电阻值会很有帮助。

    此致、

    Jayal Pansuriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayal:

    我需要将顶部反馈电阻器与底部反馈电阻器的比率更正为19:1。

    分压器分压比1/20足以满足传递函数的要求。

    我建议遵循数据表 IOUT-active 来估算总(顶部+底部)反馈电阻。

    总电阻应高于12V/55uA=218k Ω。

    此致、

    Feng