请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 工具与软件:
你(们)好
我们是否有可以参考的上升时间公式? 因为我认为数据表仅具有压摆率公式。
BTW 我是否可以知道压摆率和上升时间之间的区别?

BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们是否有可以参考的上升时间公式? 因为我认为数据表仅具有压摆率公式。
BTW 我是否可以知道压摆率和上升时间之间的区别?

BRS
Brian
Brian、您好!
对延迟响应深表歉意。
压摆率和上升时间相互依赖。
根据定义、上升时间是 Vout 从10%或90%变为所需的时间。 因此 Δ V 为0.8*Vin。 压摆率是该上升的斜率。
SR = 0.8*Vin/RISE_TIME。
如果您在上面看到、对于5V、3.3nF dVdT 电容器、您可获得11.6V/ms 的压摆率、从而提供345us 的上升时间、这非常接近表中给出的349us 的上升时间。
此致、
Arush