This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259540上升时间公式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468941/tps2595-tps259540-rise-time-formula

器件型号:TPS2595

工具与软件:

你(们)好

我们是否有可以参考的上升时间公式? 因为我认为数据表仅具有压摆率公式。

BTW 我是否可以知道压摆率和上升时间之间的区别?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对延迟响应深表歉意。

    压摆率和上升时间相互依赖。  

    根据定义、上升时间是 Vout 从10%或90%变为所需的时间。 因此 Δ V 为0.8*Vin。 压摆率是该上升的斜率。

    SR = 0.8*Vin/RISE_TIME。  

    如果您在上面看到、对于5V、3.3nF dVdT 电容器、您可获得11.6V/ms 的压摆率、从而提供345us 的上升时间、这非常接近表中给出的349us 的上升时间。  

    此致、
    Arush