This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521902 nINT 为低电平。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484779/tps65219-tps6521902-nint-is-low

器件型号:TPS65219

工具与软件:

您好!

我的板上的 TPS6521902的 nINT 始终为低电平。 所有输出功率均正确。 另一个板 nINT 信号在相同输出和条件下正常为高电平。

我不确定如果所有输出电压都正确、什么可能会将 nINT 变为低电平。 我应该检查什么

此致、
Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    感谢您在 e2e 上联系我们。

    因此、您确认了这2个电路板之间的所有7个输出轨(Buck1-3、LDO1-4)都相同。 如果您有权访问 PMIC 的 I2C、是否可以尝试读取将告诉中断源的寄存器0x2B。 如果该寄存器的任何位为"1"、您可以继续读取寄存器0x2C 至0x32以了解有关中断源的更多信息。

    此外、请确保问题板上的 nINT 引脚上存在上拉电阻器和电压。

    Sathish