请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 工具与软件:
您好!
我的板上的 TPS6521902的 nINT 始终为低电平。 所有输出功率均正确。 另一个板 nINT 信号在相同输出和条件下正常为高电平。
我不确定如果所有输出电压都正确、什么可能会将 nINT 变为低电平。 我应该检查什么
此致、
Shu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的板上的 TPS6521902的 nINT 始终为低电平。 所有输出功率均正确。 另一个板 nINT 信号在相同输出和条件下正常为高电平。
我不确定如果所有输出电压都正确、什么可能会将 nINT 变为低电平。 我应该检查什么
此致、
Shu
尊敬的 Shu:
感谢您在 e2e 上联系我们。
因此、您确认了这2个电路板之间的所有7个输出轨(Buck1-3、LDO1-4)都相同。 如果您有权访问 PMIC 的 I2C、是否可以尝试读取将告诉中断源的寄存器0x2B。 如果该寄存器的任何位为"1"、您可以继续读取寄存器0x2C 至0x32以了解有关中断源的更多信息。
此外、请确保问题板上的 nINT 引脚上存在上拉电阻器和电压。
Sathish