This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:48V BLDC 电机控制器的反极性保护

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, BP-AM2BLDCSERVO, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484693/lm74502-reverse-polarity-protection-for-48v-bldc-motor-controller

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件: BP-AM2BLDCSERVOTPS4800-Q1

工具与软件:

您好!

我们目前正在设计输入电压为48V、目标输出功率约为1.5kW 的 BLDC 电机控制器。 为了实现电机控制器的反极性保护、我们目前正在查看 LM74502 在中、该器件也用作 RPP 控制器 BP-AM2BLDCSERVO 电源拓扑。

可以在的数据表中找到 LM74502 该产品声明其可用于48V 应用、但我们对于器件的65V 最大输入电压不会留下足够的裕度感到担忧、因为预计直流链路上会出现一定的电压波动。 否则、我们赞成使用这个控制器、因为它简单。

此外、我们目前也在查看 TPS4800-Q1 具有 更高的允许最大输入电压。 在首页的相应数据表中、可找到与我们的用例一致的应用电路。 使用此器件也可以实现这一目标、就像使用一样 LM74502 实现我们需要的浪涌电流控制。 是否也可以在没有过流保护功能的情况下使用此器件、因为设计中的单独电路负责此任务? 您是否有的参考设计/原理图 TPS4800-Q1 或者也可以协助我们为上述应用配置该器件? 我们目前对使用此控制器犹豫不决、因为它有很多与相反的功能 LM74502 .

对于我们应该使用哪一个控制器、您有什么建议吗?或者是否有其他控制器/实现可用于实现所需的 RPP?

非常感谢您的任何帮助。

此致!

Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    LM74502可用于所示的配置、以增加一些裕度并满足正侧电压瞬态。

    对于 TPS4800-Q1、请提交一个单独的 E2E 主题、一位专家将帮助您解决问题。

    此致、

    Shiven Dhir