主题中讨论的其他器件: BP-AM2BLDCSERVO、 TPS4800-Q1
工具与软件:
您好!
我们目前正在设计输入电压为48V、目标输出功率约为1.5kW 的 BLDC 电机控制器。 为了实现电机控制器的反极性保护、我们目前正在查看 LM74502 在中、该器件也用作 RPP 控制器 BP-AM2BLDCSERVO 电源拓扑。
可以在的数据表中找到 LM74502 该产品声明其可用于48V 应用、但我们对于器件的65V 最大输入电压不会留下足够的裕度感到担忧、因为预计直流链路上会出现一定的电压波动。 否则、我们赞成使用这个控制器、因为它简单。
此外、我们目前也在查看 TPS4800-Q1 具有 更高的允许最大输入电压。 在首页的相应数据表中、可找到与我们的用例一致的应用电路。 使用此器件也可以实现这一目标、就像使用一样 LM74502 、 实现我们需要的浪涌电流控制。 是否也可以在没有过流保护功能的情况下使用此器件、因为设计中的单独电路负责此任务? 您是否有的参考设计/原理图 TPS4800-Q1 或者也可以协助我们为上述应用配置该器件? 我们目前对使用此控制器犹豫不决、因为它有很多与相反的功能 LM74502 .
对于我们应该使用哪一个控制器、您有什么建议吗?或者是否有其他控制器/实现可用于实现所需的 RPP?
非常感谢您的任何帮助。
此致!
Nikita