请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5181-Q1 工具与软件:
您好!
我当前正在尝试在 LTSpice 中使用 LM5181-Q1 PSpice 模型、但由于模型似乎已加密、因此遇到了问题。 您能否提供有关如何在 LTSpice 中使用此模型的指导、或者如果可能、提供模型的未加密版本?
我的应用适用于采用750313875 WE 变压器的18-30V 直流至24V 输出双隔离式电源。
感谢您的帮助。
此致、