This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:在 LTSpice 中使用加密 LM5181-Q1 PSpice 模型时出现问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482765/lm5181-q1-issue-with-using-encrypted-lm5181-q1-pspice-model-in-ltspice

器件型号:LM5181-Q1

工具与软件:

您好!

我当前正在尝试在 LTSpice 中使用 LM5181-Q1 PSpice 模型、但由于模型似乎已加密、因此遇到了问题。 您能否提供有关如何在 LTSpice 中使用此模型的指导、或者如果可能、提供模型的未加密版本?

我的应用适用于采用750313875 WE 变压器的18-30V 直流至24V 输出双隔离式电源。

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    遗憾的是、我们没有 LM5181-Q1的未加密版本。 建议您使用 P-spice 模型。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我了解 LM5181-Q1的未加密版本的限制。 为了促进我们的工作、如果允许访问未加密版本、我们将签署保密协议(NDA)。

    请告知我们这是否可行、以及我们需要采取哪些步骤才能继续。

    感谢您的合作。

    此致、Marius

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我向您发送了一条直接消息。 我将关闭该主题帖。

    谢谢你