This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:将其用作电流调节器、还有一些其他问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484268/bq24618-using-this-as-a-current-regulator-and-a-few-other-questions

器件型号:BQ24618

工具与软件:

大家好、我在一家充电系统公司工作。 在这个系统中、我已经包括了一个用于电源的 MOSFET 开关、一个确保不会产生不必要的反向电流的系统、一个用于确定电池电量的 coloumb 计数器以及一个用于管理所有这些方面的微控制器。 我有几个关于使用 BQ24618作为电流调节器的问题:

 1.

是由公式设置的"调节电压"

在2.1V 以上触发 VFB 引脚时将器件设置为其电压调节阶段?

2.

如果我已经实施了根据电池估算容量打开和关闭充电的系统、那么器件是否可以在整个运行期间保持在"电流调节阶段"、而只需通过切换 CE 引脚将其关闭? 例如、如果我要为6节串联锂离子电池充电并将"Vbat"设置为25V、当我想要以恒定电流为电池充电时、是否可以打开器件;当我检测到电池收到足够的电量并使其在整个充电周期内保持在"电流调节阶段"时、是否可以关闭器件?

3.

快速充电计时器是否与安全计时器相同、以及如果通过关闭和打开 CE 引脚关闭并再次打开器件、快速充电计时器是否会复位? 我看不到文档中其他任何地方提到的"Fascharge 计时器"。

4.

由于我已经准备好了一个系统来防止不必要的反向电流、我可以让"BATDRV"引脚悬空、并在典型应用图中将 MOSFET 排除在电池和系统其余部分之间、而不会对器件的运行产生任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    [报价 userid="645358" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484268/bq24618-using-this-as-a-current-regulator-and-a-few-other-questions "]是由公式设定的"稳压电压"[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    [报价 userid="645358" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484268/bq24618-using-this-as-a-current-regulator-and-a-few-other-questions "]如果我已经实施了一个根据电池估计容量打开和关闭充电的系统、是否可以暂停来使器件始终处于"电流调节阶段"以及只需通过切换 CE 引脚即可将其关闭? 例如、如果我要为6节串联锂离子电池充电并将"Vbat"设置为25V、当我要以恒定电流为电池充电时、是否可以打开器件;当我检测到电池已收到足够的电量并使其保持在整个充电周期的"电流调节阶段"时、是否可以关闭器件?

    我认为没有任何明显的问题可以阻止这种情况发生。

    [quote userid="645358" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484268/bq24618-using-this-as-a-current-regulator-and-a-few-other-questions 快速充电计时器是否与安全计时器相同?如果通过关闭并打开 CE 引脚再次关闭并重新打开器件、快速充电计时器是否会复位? 我看不到文档中其他地方提到的"Fascharge 计时器"。

    是的、它们是相同的。 这是快速充电安全计时器。

    [quote userid="645358" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484268/bq24618-using-this-as-a-current-regulator-and-a-few-other-questions 我已经拥有一套系统来防止不必要的反向电流、我能否将"BATDRV"引脚悬空并在典型应用图表中将 MOSFET 排除在电池与系统其余部分之间、而不会影响器件的运行?

    您是否要在仅电池模式下使用此器件? BATFET 用于在不存在适配器时将电池连接到 SYS、因此 SYS 负载将接收电源。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我针对第4点使用一个单独的系统、该系统在充电期间将适配器连接到电池并将其与系统断开、并在放电期间执行相反的操作。如果我可以在不影响 IC 或周围电路的情况下移除 BATFET、这种情况就需要略微提高效率、并且不必使用额外的 MOSFET 来稍微降低成本。 那么、您说在这种情况下使 BATDRV 引脚悬空没有问题?

    此外、您是否建议将 TTC 引脚拉至 GND 或 VREF、以便不使用计时器、因为我已经有了用于管理电池安全性的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    适用于第4点的单独系统、该系统在充电期间将适配器连接至系统并从系统断开电池、并在放电期间反向断开、如果我可以在不影响 IC 或周围电路的情况下移除 BATFET、这种做法希望略微提高效率并降低不必使用额外 MOSFET 所带来的成本。 那么、您认为在这种情况下 BATDRV 引脚悬空没有问题?

    我认为 BATDRV 悬空没有明显的问题。

    此外、您是否建议将 TTC 引脚拉至 GND 或 VREF 以避免使用计时器、因为我已经有用于管理电池安全性的系统?

    我建议拉高至 VREF。

    此致、

    Christian。