工具与软件:
大家好、我在一家充电系统公司工作。 在这个系统中、我已经包括了一个用于电源的 MOSFET 开关、一个确保不会产生不必要的反向电流的系统、一个用于确定电池电量的 coloumb 计数器以及一个用于管理所有这些方面的微控制器。 我有几个关于使用 BQ24618作为电流调节器的问题:
1.

是由公式设置的"调节电压"

在2.1V 以上触发 VFB 引脚时将器件设置为其电压调节阶段?
2.
如果我已经实施了根据电池估算容量打开和关闭充电的系统、那么器件是否可以在整个运行期间保持在"电流调节阶段"、而只需通过切换 CE 引脚将其关闭? 例如、如果我要为6节串联锂离子电池充电并将"Vbat"设置为25V、当我想要以恒定电流为电池充电时、是否可以打开器件;当我检测到电池收到足够的电量并使其在整个充电周期内保持在"电流调节阶段"时、是否可以关闭器件?
3.

快速充电计时器是否与安全计时器相同、以及如果通过关闭和打开 CE 引脚关闭并再次打开器件、快速充电计时器是否会复位? 我看不到文档中其他任何地方提到的"Fascharge 计时器"。
4.
由于我已经准备好了一个系统来防止不必要的反向电流、我可以让"BATDRV"引脚悬空、并在典型应用图中将 MOSFET 排除在电池和系统其余部分之间、而不会对器件的运行产生任何问题吗?