This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:SNS 引脚

Guru**** 2544370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475264/tps281c30-sns-pin

器件型号:TPS281C30

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我使用的是 TPS281C30CRGWR、

关于 SNS 引脚、是否可以将该引脚直接连接到 ADC? 我看到 DS 中没有提到这一点、在某些地方、我们串联10千欧姆进行保护、这对于 ADC 来说并不理想。  

请告诉我您的想法

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议在应用中使用保护电阻器、因为在许多情况下、例如负浪涌脉冲、或电感负载下的电池损耗、负
    器件 GND 引脚上的电势可能会损坏 MCU I/O 引脚[更有可能是连接到引脚的内部电路]。 因此、需要在 MCU 和 HSS 之间连接串联电阻。 此外、为了防止接地丢失、TI 建议对 RPROT 电阻器使用10 kΩ 电阻。

    BR、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    请参阅下面的方案、  

    1) 1)使用方案中所示的 SNS 输出为 ADC 供电是否可以? 我们是否需要信号路径中有任何缓冲器?  

    2) 2)关于 Cin 和 Cout、DS 中没有提到最小/最大电容、有什么建议吗?

    3) 3)在表9-2中、检测比为1200、而 kSNS 为1300、您能解释一下吗?  

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下表是数据表中应用信息的一部分(45页)。

    1.

    是否应该附加原理图? 我看不到一个。 如下面的屏幕截图所示、建议使用 SNS 滤波器。CSN 与 RPROT 耦合会创建一个低通滤波器、以滤除进入 MCU ADC 的噪声。  

    2.  

    Cin

    输出电容

    3.使用数据表电气特性中的1300。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  
    Cin 和 Cout 是否看起来有点低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 开发了一 组优化的组件、它们将最大程度地降低器件产生的噪声、以符合汽车标准。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否对此封装具有未加密的 SPICE 模型?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在为 HSS 器件开发 SPICE 模型支持。 此功能目前不可用。

    BR、  

    艾伦