This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:开关频率、使能和软启动查询

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5180EVM-S05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482346/lm25184-q1-switching-frequency-enable-and-soft-start-query

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25184LM5180EVM-S05

工具与软件:

您好!

我们使用 LM25184通过隔离式 btwn 输入和输出将15V 升压至20V。 请找到以下原理图。 注意: C63在设计上是 DNP。

1. 开关频率:

当输入为15V 且负载为0.120A 时、观察到的开关频率为375kHz。 请在下面找到波形。

但产品说明书显示最大开关频率为350kHz。 请提供您的反馈。

2. 使能电压和软启动

我们已设置 UVLO 上升为12V、UVLO 下降为11.5V、但是  

a.输出上的空载条件(20V_ISO)、观察到的 UVLO 上升为11.9V

b.在负载条件下(输出为0.12A、即20V_ISO)、输出在输入电压达到15V 后上升。 请找到以下波形。 您能否就这种情况下的 UVLO 上升/使能和软启动提供您的反馈。

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    -我让设计团队检查 Fsw 375kHZ。 在我看来、这种价值很高、因此我会确认这一点是否可能、或者我们如何解决这一问题。

    -关于 UVLO 上升11.9V 与12V 在空载时比较,这是正常的,因为我们必须考虑到电阻值的变化,以及布局的寄生电感,这提供了一些额外的不必要的阻抗。

    -输出负载时、与12V 相比、15V 非常高。 您能否分享波形(上面没有附上)。 此外、请分享您的布局以供审核。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    对不起! 是的、我之前漏掉了波形。 请在下面找到。

    关于布局的问题-很快就会分享!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您对此的反馈。

    我们正在等待答复。 这阻止了我们进入设计的下一个阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    我刚刚就开关频率问题跟了设计团队。 设计考虑。 有趣的是、当 VIN=15V 时、Vout 开始斜升。 Cout 必须发生一定的延迟、以便在器件开始开关时反映延迟。 您是否可以除(VIN-GND)和 Vout 之外还采用(SW-GND)? 我们需要确认器件在 UVLO 引脚上达到1.5V (VIN 处为12V)后开始开关。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    最大 根据专家的说法、在某些情况下、开关频率值可以达到375kHz。 我希望这对您有所帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为内部容差吗?

    此转换器可以预期的最大开关频率是多少、是375kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    请在下面找到波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    我在 LM5180EVM-S05中获取了波形(下面的链接、您可以在其中查看原理图)并检查软启动以确认该行为。 如下图所示、当 VIN =~9.5V (UVLO_ON)时、器件开始开关、但输出电压(在本例中为5V)尚未大幅增加。 这是由高负载情况(在本例中为500mA)导致的。 在软启动期间、控制器以9kHz<FSW<15kHz 的恒定 Fsw 向次级侧供电、同时增加 Vin、这样会缓慢地对 Cout 充电。 在软启动时间(本例中为6ms)之后、控制环路反馈将获得控制、并且控制器以更高的频率进行开关、以急剧增加 Cout。 这在空载条件下会有所不同、其中 Cout 充电速度更快、因为无需向输出侧提供大量功率。

    我希望这对您有所帮助。 关于开关频率容差的问题、我将此问题指派给先前的团队专家。

    谢谢你