This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:1通道 DisplayPort

Guru**** 2493715 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472215/tusb1046-dci-1-lane-displayport

器件型号:TUSB1046-DCI

工具与软件:

TUSB1046-C 是否可以配置为 USB 3.1 +双通道 DP、但仅使用单通道 DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这回答了我的问题

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031342/tusb1046a-dci-single-lane-displayport

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、TUSB1046-DCI 将配置为 USB3.2 + 2个 DP 通道或4个 DP 通道。 如果启用了 TUSB1046-DCI AUX 侦听、那么当源设备和接收设备通过 AUX 通信协商单通道 DP 时、TUSB1046-DCI 将自动放入单通道 DP。 在 TUSB1046 I2C 模式下、您还可以手动禁用 AUX 侦听、然后仅启用一个通道(通道0)。 但请记住、如果源端和接收端在4个 DP 通道中配置、并且 TUSB1046-DCI 在单通道 DP 中手动配置、则会导致 DP 链路训练失败、因为接收端将无法在3个通道(通道1、2和3)上接收数据。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。  如果我们是源、我可以将未使用的 DP 输入通道保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将未使用的 DP 输入通道保持悬空。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否只需要将 RX2和 RX1路由到 DP0的 Type-C 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。

    谢谢

    David