工具与软件:
TUSB1046-C 是否可以配置为 USB 3.1 +双通道 DP、但仅使用单通道 DP?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TUSB1046-C 是否可以配置为 USB 3.1 +双通道 DP、但仅使用单通道 DP?
我相信这回答了我的问题
您好!
默认情况下、TUSB1046-DCI 将配置为 USB3.2 + 2个 DP 通道或4个 DP 通道。 如果启用了 TUSB1046-DCI AUX 侦听、那么当源设备和接收设备通过 AUX 通信协商单通道 DP 时、TUSB1046-DCI 将自动放入单通道 DP。 在 TUSB1046 I2C 模式下、您还可以手动禁用 AUX 侦听、然后仅启用一个通道(通道0)。 但请记住、如果源端和接收端在4个 DP 通道中配置、并且 TUSB1046-DCI 在单通道 DP 中手动配置、则会导致 DP 链路训练失败、因为接收端将无法在3个通道(通道1、2和3)上接收数据。
谢谢
David