Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317-N Thread 中讨论的其他器件:LM317、
工具与软件:
您好!
我们目前正在考虑在我们的设计中使用 LM317和 LM317-N 器件、我们希望确认这两种器件的热关断操作温度。
我们知道通常需要在150°C 结温附近运行热关断、但我们想澄清:
- LM317的官方热关断激活温度是多少? 从相关线程来看、它似乎在150°C 周围。
- LM317-N 的官方热关断激活温度是多少? 您是否还能确认 LM317-N 是否会在结温的125°C 左右或严格在150°C 周围开始热关断?
非常感谢您的时间和支持。
Conor