This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N:LM317和 LM317-N 的热关断温度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484697/lm317-n-thermal-shutdown-temperature-for-lm317-and-lm317-n

器件型号:LM317-N
Thread 中讨论的其他器件:LM317

工具与软件:

您好!

我们目前正在考虑在我们的设计中使用 LM317和 LM317-N 器件、我们希望确认这两种器件的热关断操作温度。

我们知道通常需要在150°C 结温附近运行热关断、但我们想澄清:

  • LM317的官方热关断激活温度是多少?  从相关线程来看、它似乎在150°C 周围。
  • LM317-N 的官方热关断激活温度是多少?  您是否还能确认 LM317-N 是否会在结温的125°C 左右或严格在150°C 周围开始热关断?

非常感谢您的时间和支持。

Conor