This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:对 FET_ENABLE 进行编程、没有输出

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479287/bq76905-program-fet_enable-and-there-is-no-output

器件型号:BQ76905
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 Expert:

轻负载时、BQ76905可以正常工作。 增加到重负载后、客户发现启用 FET_ENABLE 失败。 它们增大放电过流保护阈值/放电过流2保护阈值/放 电短路保护阈值、无法恢复正常工作。 饱和警报 A、B 为0x00、ALARM_RAW_STATUS = 0x0c03、BATTERY_STATUS=0x84C0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    您能提供更多详细信息吗? FET_ENABLE 命令以何种方式失败? 轻负载和重负载的负载是多少? 寄存器设置是什么?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    客户按如下所示配置寄存器、其他寄存器设置为默认值。

    1. 0x9038 = 30;0x903a = 30;

    2. 0x903c = 0x03;

    3. 0x0022 = 1;  

    输出负载电流为3A、Vbat 降至11V 后、启用 FET 后它将自动闭合。  

    客户的目标是使 FET 能够输出10A 电流、寄存器的正确配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    这是在 EVM 上还是在他们自己的板上?

    如果它位于 EVM 上、他们能否在 BQStudio 中获取寄存器的屏幕截图以了解器件是否报告了任何故障?

    如果它在他们的电路板上、他们的感应电阻器值是多少?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    它在 EVM 上进行了测试。

    客户旨在使 FET 对负载放电、并禁用 FET 停止放电。 最大电流为40A。 您能否提供有关寄存器映射的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    我有一些要更改的设置建议。

    首先、由于最大电流为40A、因此应更改 将"Curr Gain"和"CC1 Gain"更改为196 . 默认值为241、因此该器件只能通过1m Ω 检测电阻器测量~32A 的最大电流。 ~将增益更~196、LSB (a.k.a. userA)将从 Δ V 1mA 更改为 Δ V 1.223mA。

    接下来、需要更改电流保护。 电流过1m Ω 检测电阻时为40mV、因此应增加 OCD 保护以匹配。 放电过流1保护阈值= 21 将保护设置为在~42A 时触发、这为其预期电流提供了一点开销。

    最后、SCD 保护也需要增加。 它们应该设置  放电短路保护阈值= 3或更大 从而在电压大于40mV 时触发。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的更新。 重写为高于寄存器值后、对客户不起作用。 您能否分享整个寄存器配置文件示例? 我不知道这一要求是否能轻松满足您的要求。 因为我会使用我们的 EVM 和 BQStudio 测试这些参数。 如果您能共享该文件、我可以在实验中高效地进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    能否详细说明失败的原因以及如何?

    器件是否报告了故障? 您能详细介绍一下他们的设置以及他们是如何测试的吗?

    我所述的设置应允许40A 的放电电流、而该器件不会触发 OCD 或 SCD 故障。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    与您分享设置: 输入5串联的电容器。 总电压为13V。 负载是电气负载、保持 CC=10A。

    请查看以下详细的设置和故障说明。 尽管我设置了较高的保护阈值(涵盖10A)、但会发生故障、并且寄存器更改为默认值。 您能给出解决方案吗?

    e2e.ti.com/.../BQ76905-issue_2D00_2025_2D00_3_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    EVM 似乎已复位。 您能否在测试时捕获 BAT 引脚的波形? 我很好奇负载是否将电源电压拉低到足以对器件进行 POR。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    实际上、电源几乎被下拉至 GND。 如何通过配置相关寄存器来解决该问题?

    蓝色:输出电流

    粉色:电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    这基本上是电池短路。 负载拉取的电流超过电池能够提供的电流、因此电池电压会崩溃。 在超过其电源电流的负载下、所有电池的行为方式都类似。

    我们器件的 SCD 保护应关闭 FET 以防止这种情况发生过长、但这种情况似乎发生在远低于客户预期的电流下。

    我们没有通过更改设置来增加发生这种行为的电流、这是电池本身的一个限制。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    器件损坏、客户使用另一个 EVM 后可再次正常工作。