Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 Expert:
轻负载时、BQ76905可以正常工作。 增加到重负载后、客户发现启用 FET_ENABLE 失败。 它们增大放电过流保护阈值/放电过流2保护阈值/放 电短路保护阈值、无法恢复正常工作。 饱和警报 A、B 为0x00、ALARM_RAW_STATUS = 0x0c03、BATTERY_STATUS=0x84C0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
轻负载时、BQ76905可以正常工作。 增加到重负载后、客户发现启用 FET_ENABLE 失败。 它们增大放电过流保护阈值/放电过流2保护阈值/放 电短路保护阈值、无法恢复正常工作。 饱和警报 A、B 为0x00、ALARM_RAW_STATUS = 0x0c03、BATTERY_STATUS=0x84C0。
Beida、您好!
我有一些要更改的设置建议。
首先、由于最大电流为40A、因此应更改 将"Curr Gain"和"CC1 Gain"更改为196 . 默认值为241、因此该器件只能通过1m Ω 检测电阻器测量~32A 的最大电流。 ~将增益更~196、LSB (a.k.a. userA)将从 Δ V 1mA 更改为 Δ V 1.223mA。
接下来、需要更改电流保护。 电流过1m Ω 检测电阻时为40mV、因此应增加 OCD 保护以匹配。 放电过流1保护阈值= 21 将保护设置为在~42A 时触发、这为其预期电流提供了一点开销。
最后、SCD 保护也需要增加。 它们应该设置 放电短路保护阈值= 3或更大 从而在电压大于40mV 时触发。

此致、
Max Verboncoeur
尊敬的 Maxwell:
与您分享设置: 输入是5个串联的电容器。 总电压为13V。 负载是电气负载、保持 CC=10A。
请查看以下详细的设置和故障说明。 尽管我设置了较高的保护阈值(涵盖10A)、但会发生故障、并且寄存器更改为默认值。 您能给出解决方案吗?
e2e.ti.com/.../BQ76905-issue_2D00_2025_2D00_3_2D00_3.pdf
Beida、您好!
这基本上是电池短路。 负载拉取的电流超过电池能够提供的电流、因此电池电压会崩溃。 在超过其电源电流的负载下、所有电池的行为方式都类似。
我们器件的 SCD 保护应关闭 FET 以防止这种情况发生过长、但这种情况似乎发生在远低于客户预期的电流下。
我们没有通过更改设置来增加发生这种行为的电流、这是电池本身的一个限制。
此致、
Max Verboncoeur