Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
工具与软件:
尊敬的团队:
我们已经设计了一个 18V @5A 12V 输入的快速12伏输出的直流输出。
我们在查看时发现 3.5A IC 将变热、输出将下降到 11伏。
我希望这是由于热关断而发生的、但当我们使用时 风扇 IC 在高达4.5A 的电流下正常工作 .
我们的 PCB 为2层、对于电路、我们遵循 webench。
是否有其他方法可以降低 IC 中的热量、或者如果我们的设计中存在导致更多散热的漏热问题?
此致、
Dharun S.