This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:热性能

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482646/tps61288-thermal-performance

器件型号:TPS61288

工具与软件:

尊敬的团队:

我们已经设计了一个 18V @5A 12V 输入的快速12伏输出的直流输出。

我们在查看时发现 3.5A  IC 将变热、输出将下降到 11伏。

我希望这是由于热关断而发生的、但当我们使用时 风扇 IC 在高达4.5A 的电流下正常工作 .

我们的 PCB 为2层、对于电路、我们遵循 webench。

是否有其他方法可以降低 IC 中的热量、或者如果我们的设计中存在导致更多散热的漏热问题?

此致、

Dharun S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharun:

    Nathan 本周已卸任、回复可能会推迟至下周。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharun:

    很抱歉耽误你的时间。

    热性能与效率和 PCB 布局有关、您可以尝试使用一些通用方法来提高热性能、

    1.使用电感较大或 DCR 较小的电感、使电感损耗降低、有助于提高效率。

    此外、有时、如果电感器的热性能非常差、也可能会对 IC 的热产生负面影响。

    您可以检查电感器和 IC、哪种温度更高。 如果是电感器、则使用更好的电感器将获得更大的热量改善。

    通过每层使用更厚的覆铜(例如2oz 覆铜)以及增加电源布线(如 VIN VOUT)的覆铜面积、以及在这些电源布线上添加更多过孔、来改进布局也可能有助于改善热结果。

    3.如果不需要使电路板上的热量分布更加均匀,应避免将不同的热器件放在电路板上。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的响应。

    我们已将 IC 放置在底部、只有 IC 在那里、我将检查电感器/ IC 是否被加热。 我使用了 webench 推荐的电感器器件。

    此外,关于这11V 是因为热保护? 因为我们必须将其用于3.5A 负载并且我们计划使用散热器。

    此致、

    Dharun S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharun:

    如果输出保持在11V、我不认为这是热保护造成的、因为器件会在热保护后停止开关。  

    如果输出电压保持在低于目标电压(11V < 18V)的电压、更像是触发峰值电流限制、如果触发峰值电流限制、开关电流将限制在 ILIM、因此输出功率会受到限制。

    但考虑到 TPS61288的15A 电流限制、在条件 Vin=12V 且 Vout=18V/3.5A 的条件下似乎无法触发峰值电流限制(如果触发了峰值电流限制、COMP 引脚电压被钳位在1.88V (典型值)、您还可以检查此情况以了解是否触发了峰值电流限制)。

    在 EVM 中、TPS61288可在室温下支持12V 至18V/5A、而不会出现问题。

    我想、如果输入或输出端有长导线、则会导致线路损耗、因此您会发现输出电压下降。

    如果您确认设置可行、也许您可以分享一些波形、如 VIN、VOUT、SW、COMP 或其他波形、以便我们知道导致电压下降的原因。 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的响应。

    我将检查 COMP 引脚电压。 当我们处于测试阶段时,我们使用电子负载。我们将负载提高到4.5A ,并在冷却装置/风扇的帮助下,输出保持18V。  

    我们将尝试获取波形 并共享