请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 工具与软件:
您好!
我计划使用 LM51772 才能提高系统效率 I2C 控制的输出电压调节 . 设计规格如下:
- 输入电压: 28V @ 7A (最大值)
- 输出电压: 20V ~ 40V、高达3A (可通过 I2C 调节)
我想确认是否 LM51772 不同的地方 通过 I2C 控制输出电压 它是否也支持 输出电压的电流监控 .
使用的这种设计方法是否可行 LM51772 ?
我感谢您提出任何见解或建议。
谢谢!